Parámetros de la vista Canal 0 - Transmisión de ASCII genérico

La vista
Canal 0 - Transmisión de ASCII genérico
incluye los siguientes parámetros:
Parámetro
Descripción
Modo de intercambio
Determina la disposición de los datos transmitidos a través del puerto serie. El intercambio se realiza antes de que el módulo envíe los datos de salida. Opciones disponibles:
  • Sin cambios (predeterminado)
  • Intercambio de palabras (ABCD → CDAB)
  • Intercambio de bytes (ABCD → BADC)
  • Intercambio de palabras y bytes (ABCD → DCBA)
CONSEJO: A, B, C y D representan cuatro bytes adyacentes en los datos recibidos/transmitidos.
Modo Terminación
Determina el uso de los delimitadores de terminación en los datos. Opciones disponibles:
  • Ignorar delimitador de fin (predeterminado): los delimitadores de fin se omiten y todos los datos ASCII.TxData[] se tratan como datos ordinarios. El número de caracteres que se envían se basa en Ox.ASCII.TxDataLength o 256, si Ox.ASCII.TxDataLength es 0.
  • Excluir: seleccione esta opción para utilizar los delimitadores de fin para marcar el fin de los datos en ASCII.TxData cuando Ox.ASCII.TxDataLength es 0 pero excluye los delimitadores cuando los datos se envían a la interfaz serie.
  • Incluir: seleccione esta opción para utilizar los delimitadores de fin para marcar el fin de los datos en ASCII.TxData cuando Ox.ASCII.TxDataLength es 0 pero incluye los delimitadores cuando los datos se envían a la interfaz serie.
CONSEJO: El delimitador de fin solo se aplica cuando la etiqueta OxASCII.TxDataLength está establecida en 0. Cuando Ox.ASCII.TxDataLength es mayor que 0, el modo Terminación efectivo es Ignorar delimitador de fin.
Delimitador de terminación 1
Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se usa para indicar el final de los datos. Los valores válidos son:
  • Para datos de 7 bits - $00...$7F
  • Para datos de 8 bits - $00...$FF
Delimitador de terminación 2
Especifica el segundo delimitador de terminación del canal. Los valores válidos son:
  • Para datos de 7 bits: $00...$7F y $
  • Para datos de 8 bits: $00...$FE y $
Si introduce $, significa que no se está usando el Delimitador de terminación 2.
Diagnóstico
Cuando el estado del controlador está en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con la comunicación ASCII genérica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal