Parámetros de la vista Puntos de salida de prueba (5034-IB8S)

La vista
Puntos de salida de prueba
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Modo de punto
Define el modo del punto de salida de prueba.
  • No utilizado: la salida de prueba no se utiliza.
  • Salida estándar: utilice la salida de prueba como una salida estándar.
  • Prueba de pulsos: utilice la salida de prueba como origen de prueba de pulsos.
  • Fuente de alimentación: utilice la salida de prueba como fuente de alimentación.
  • Lámpara de silenciación: la salida de prueba se conecta a una luz indicadora.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal