Parámetros de la vista Puntos (5034-OB8S)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Tipo de operación de punto | Determina si los puntos funcionan individualmente o como pares de conexión.
|
Modo de punto | Define el modo del punto.
|
Habilitar diagnóstico sin carga | Habilita o deshabilita el diagnóstico sin carga del punto de salida. Cuando está habilitada, se realiza un diagnóstico sin carga si la salida está desactivada. |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Fallo de enclavamiento hasta restablecimiento a través de la etiqueta de salida | Habilite o deshabilite un fallo de enclavamiento hasta el restablecimiento a través de la etiqueta de salida.
|
Entregue su opinión