Parámetros de la vista Puntos de entrada (5034-IB8S)
La vista
Puntos de entrada
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Modo de punto | Define el modo del punto de entrada de seguridad.
|
Origen de prueba | Define el origen de prueba que se usará para el punto. El parámetro está disponible cuando el Modo de punto se establece en Prueba de pulsos de seguridad. |
Tiempo de retardo de entrada (ms) Desactivado → Activado. | Define la cantidad de tiempo necesario para un retardo de transición de Desactivado a Activado. La entrada se activa solo si el contacto de entrada permanece activado una vez transcurrido el tiempo de retardo. Esto evita cambios rápidos de los datos de entrada debido al rebote de contacto. |
Tiempo de retardo de entrada (ms) Activado → Desactivado. | Define la cantidad de tiempo necesario para un retardo de transición de Activado a Desactivado. La entrada se desactiva solo si el contacto de entrada permanece desactivado una vez transcurrido el tiempo de retardo. Esto evita cambios rápidos de los datos de entrada debido al rebote de contacto. |
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Fallo de enclavamiento hasta restablecimiento a través de la etiqueta de salida | Habilite o deshabilite un fallo de enclavamiento hasta el restablecimiento a través de la etiqueta de salida.
|
Entregue su opinión