Parámetros de la vista Información general (5034-UB8, 5034-UB8F)

La vista
Información general
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Serie
Muestra la serie del dispositivo.
Revisión
Muestra la revisión del dispositivo.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo.
Conexión
Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación.
Datos compatibles con MAOC
Especifica si los datos son compatibles con la instrucción Leva de salida del brazo de movimiento (Motion Arm Output Cam, MAOC).
Si los datos no son compatibles con MAOC, no podrá utilizar este módulo con la instrucción MAOC.
Algunas opciones de asignación de puntos no están disponibles cuando se selecciona Sí.
Asignaciones de puntos
Muestra el modo de operación asignado a cada punto.
Definición del dispositivo
Abre el diálogo Definición del dispositivo para cambiar la revisión, la codificación electrónica, el modo de punto y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal