Parámetros de la vista Eventoxx de entrada (5034-UB8F)
La vista
Eventoxx de entrada
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Habilitar evento | Muestra si el activador de evento correspondiente está activo. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento. | EO.Eventxx.En |
|
Enclavar evento | Muestra si un evento se enclava hasta que se confirme. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Habilitar activadores de punto independiente | Muestra si cada condición indicada en la definición de activación de evento puede iniciar un evento de forma independiente. | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Activar evento | Activa un evento cada vez que un cambio en el estado de entrada produce una de las condiciones siguientes:
| EO.Eventxx.EventRisingEn EO.Eventxx.EventFallingEn | Los valores (EventRisingEn, EventFallingEn) representan:
|
Patrón de activación de evento – Participar en activador de eventos | Muestra si el punto especificado forma parte de la definición de activación del evento. | EO.Eventxx.CounterxxSelect EO.Eventxx.PtxxDataSelect |
|
Patrón de activación de evento – Transición de estado | Muestra el estado de la entrada para que coincida después de la transición. | EO.Eventxx.CounterxxValue EO.Eventxx.PtxxDataValue | Para PtxxDataValue:
Para CounterxxValue:
|
Entregue su opinión