Parámetros de la vista Eventos de entrada (5034-UB8F)
La vista
Eventos de entrada
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Evento | El número de evento al que se aplica esta configuración. | — | — |
Habilitar evento | Muestra si el activador de evento correspondiente está activo. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento. | EO.Eventxx.En |
|
Enclavar evento | Muestra si un evento se enclava hasta que se confirme. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Entregue su opinión