Parámetros de la vista Puntos (5034-OB16, 5034-OB8, 5034-OB4)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Estado de salida durante el modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida durante el modo Fallo de comunicación | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
|
Duración del estado de salida de modo Fallo de comunicación | Determina el tiempo durante el cual se retiene el modo Fallo de comunicación antes del Estado de fallo final. |
Estado final del Estado de salida de modo Fallo de comunicación | Determina si el módulo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del Estado de salida de modo Fallo de comunicación. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El módulo conserva su estado de modo Fallo de comunicación actual. |
Modo cuando la comunicación falla en el modo Programa | Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
|
Habilitar diagnóstico sin carga | Determina si la detección sin carga está habilitada. Sin carga detecta si un cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales RTB o si se ha extraído el RTB. |
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión