Parámetros de la vista Contadores (5034-IB16, 5034-IB8)
La vista
Contadores
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Contador | Muestra el número de contador al que se aplica esta configuración. |
Tiempo de filtro de entrada Desactivado → Activado. | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro de entrada Activado → Desactivado. | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Preestablecido | Muestra el valor, establecido en el valor Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. El valor puede oscilar entre 0…2,147,483,647. |
Rollover en preestablecido | Determina la acción que se lleva a cabo cuando la etiqueta de entrada Count alcanza el valor Preset.
|
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión