Parámetros de la vista Canales de junta fría

La vista
Canales de junta fría
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Usar RTB CJC
Determina si es necesario usar RTB CJC:
  • Si esta casilla de verificación está seleccionada, los canales de junta fría y los canales principales producen fallos cuando no se detecta RTB con CJC.
  • Si esta casilla de verificación no está seleccionada,
    • Una compensación de junta fría de RTB se utiliza cuando se detecta RTB con CJC.
    • La compensación de junta fría integrada (menor precisión) se utiliza cuando no se detecta RTB con CJC.
IMPORTANTE: Este ajuste solo surte efecto cuando el tipo de entrada es Termopar, la compensación de deshabilitación no está establecida y el canal de junta fría remoto no está seleccionado.
Canal de junta fría
Muestra los números de canal que se pueden configurar.
Si el Tipo de entrada del canal es termopar y el Tipo de sensor no es mV, se habilita la fila canal de junta fríaxx. De lo contrario, esta fila se deshabilita.
Deshabilitar compensación
Determina si la compensación de junta fría del canal está deshabilitada.
Si la casilla de verificación está activada, el resto de la fila se deshabilita.
Desplazamiento de sensor
Desplazamiento añadido directamente a la temperatura de junta fría medida. Se utiliza para compensar el error del sensor de temperatura de junta fría.
Canal de junta fría remoto
Determina qué canal principal se usará como canal de junta fría remoto para este canal.
  • Ninguno = No se ha seleccionado ningún canal principal como canal de junta fría remoto. El tipo de compensación de junta fría que se debe usar depende de Usar parámetro RTB CJC.
  • 0x = Utiliza el canal 0x como canal de junta fría remoto para la compensación de junta fría.
Diagnóstico
Accede al diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal