Parámetros de la vista Canales (5034-OF4)

La vista
Canales
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Deshabilitar
Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar informes de fallos con errores, como fallos sin carga o de cableado abierto, así como que se indique el fallo en el indicador de estado del canal.
Tipo de salida
Establece el tipo de salida del canal. Las opciones disponibles son:
  • Voltaje
  • Corriente
Rango de salida
Establece el rango de salida para el tipo de salida. Los rangos varían en función del Tipo de salida seleccionado.
Estado de salida durante el modo Programa
Determina la acción del canal cuando el controlador pasa al modo Programa o al modo Inhibir.
  • Retener último estado hace que la salida permanezca en el último valor que se envía desde el controlador antes de pasar al modo Programa o modo Inhibir.
  • Valor definido por el usuario obliga a que la salida se establezca en el valor introducido en este campo. El valor se introduce en Canalxx en las unidades de ingeniería definidas por los parámetros de escalado del canal.
Estado de salida durante el modo Fallo de comunicación
Determina la acción del canal cuando se produce un fallo de comunicación.
  • Retener último estado hace que la salida se mantenga en el último valor enviado desde el controlador antes de perder la comunicación.
  • Valor definido por el usuario obliga a que la salida se establezca en el valor introducido en este campo. El valor se especifica en las unidades de ingeniería definidas por los parámetros de escala del canal.
Habilitar detección sin carga
Determina si Detección sin carga está habilitada para el canal.
  • Si se selecciona, el módulo detecta cuando un cable está desconectado del canal o cuando falta carga para el canal de salida.
  • Si no se selecciona, el módulo no detecta cuando un cable está desconectado del canal o cuando falta carga para el canal de salida.
IMPORTANTE:
Esta opción solo está disponible si el Tipo de entrada es Corriente.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala.
Unidades de ingeniería
Establece la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Recalcular unidades
Vuelve a calcular los nuevos valores a los siguientes parámetros de configuración en unidades de ingeniería en función de las nuevas constantes de escalado.
  • Fijación baja
  • Fijación alta
  • Valor definido por el usuario en el Modo Programa
  • Valor definido por el usuario en el Modo Fallo
  • Valor del estado de fallo final
  • Régimen en rampa
  • Desplazamiento de canal
CONSEJO: Esta opción está habilitada cuando se cambia cualquiera de las cuatro constantes de escalado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal