No se puede calibrar el dispositivo

Se ha producido un error durante la ejecución del proceso de calibración. Algunas de las causas posibles pueden ser:
  • Conexión del cableado incorrecta o inexistente. Compruebe la conexión del cableado entre el módulo y el origen del calibrador.
  • No se ha seguido el procedimiento de calibración correcto.
  • Se aplica un valor de referencia bajo o alto incorrecto desde el origen del calibrador durante la calibración.
  • Se ha perdido la comunicación con el módulo. Compruebe la conexión de red con el módulo.
  • El módulo no se encuentra en el estado correcto para la calibración. Asegúrese de que no se haya cambiado al modo Ejecución ni se haya desconectado y apagado durante el proceso de calibración.
Corrija el error y realice de nuevo la calibración. Consulte el Manual de usuario de los módulos analógicos de E/S PointMax™, publicación 5034-UM003 para conocer el procedimiento de calibración correcto y obtener más detalles sobre el origen del calibrador y sus especificaciones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal