Revertir confirmación de calibración
La ejecución de una calibración en un sistema activo puede provocar resultados inesperados. Si el sistema sigue activo, cancele la calibración y apague el sistema antes de realizar la calibración.
Revertir a la calibración de fábrica restablece las ganancias y los desplazamientos de calibración a los valores de fábrica y borra los valores de calibración del usuario. Como resultado, los valores medidos para una señal de entrada determinada pueden diferir después de la calibración. Si no desea restablecer los últimos valores de ganancia y desplazamiento de calibración, seleccione Cancelar. De lo contrario, seleccione Aceptar para restablecer los valores de ganancia y desplazamiento de calibración.
Entregue su opinión