Parámetros de la vista Límites

La vista
Límites
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Fijación alta
Indica el valor máximo que puede tener la salida en el proceso, que se encuentra en un rango de -1.0E11...+1.0E11. El valor predeterminado es 100 % para el modo Corriente. Este valor debe ser superior al valor de Fijación baja. Si se solicita una salida por encima del límite alto, se establece la alarma HLimit y la señal de salida permanece en el límite alto configurado.
Fijación baja
Indica el valor mínimo que puede tener la salida en el proceso, que se encuentra en un rango de -1.0E11...+1.0E11. El valor predeterminado es 0. Este valor debe ser inferior al valor de Fijación alta. Si se solicita una salida por debajo del límite bajo, se establece la alarma LLimit y la señal de salida permanece en el límite bajo configurado.
Deshabilitar todas las alarmas
Deshabilita todas las alarmas cuando no se van a usar alarmas.
Enclavar alarmas de fijación
Deja que la alarma de fijación siga enclavada. Esto puede ser útil si es necesario que un operador confirme las condiciones de la alarma.
Rampa en modo Ejecución
Habilita la rampa de salida en el modo Ejecución. Los cambios de salida estarán limitados al régimen en rampa máximo durante el modo Ejecución.
Enclavar alarma de régimen
Deja que la alarma de régimen de enclavamiento siga enclavada. Esto puede ser útil si es necesario que un operador confirme las condiciones de la alarma.
Rampa a modo Programa
Habilita la rampa de salida al cambiar al modo Programa o al modo Inhibir. Los cambios de salida estarán limitados al régimen en rampa máximo al cambiar al valor del programa.
Rampa a modo Fallo y Estado de fallo final
Habilita la rampa de salida al cambiar al modo Fallo o al estado de fallo final. Los cambios de salida están limitados al régimen en rampa máximo al cambiar al valor de fallo o al estado final de fallo.
Régimen en rampa
Define el régimen máximo al que la salida puede cambiar en unidades de ingeniería/segundo. Debe ser un valor no negativo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal