Parámetros de la vista Canales (5034-IF4IH)
La vista
Canales
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Deshabilitar | Determina si el canal está deshabilitado. Deshabilite los canales para evitar informes de fallos con errores, como fallos sin carga o de cableado abierto, así como que se indique el fallo en el indicador de estado del canal. |
Tipo de entrada | Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
|
Rango de entrada | Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían según el Tipo de entrada seleccionado. |
Habilitar HART | Habilita la comunicación con los dispositivos HART. |
Alimentación de lazo de origen | Controla si el canal proporciona alimentación de lazo a los dispositivos conectados.
|
Habilitar detección de cableado abierto | Detecta si un cableado de señal está desconectado del canal o el RTB.
|
Filtro de atenuación | Establece el valor del filtro de atenuación, que atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. El filtro de atenuación se basa en las frecuencias de ruido que hay en el entorno operativo del módulo. |
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala. |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Unidades de ingeniería | Establece la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja. |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Recalcular unidades | Vuelve a calcular los nuevos valores a los siguientes parámetros de configuración en unidades de ingeniería en función de las nuevas constantes de escalado.
CONSEJO:
Esta opción está habilitada cuando se cambia cualquiera de las cuatro constantes de escalado.
|
Filtro digital | Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para suavizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0...32.767 ms. Si este valor se establecer en 0 ms, no se realiza el filtrado. |
Deshabilitar alarmas | Determina si se generan o no las alarmas de proceso.
IMPORTANTE:
Para utilizar alarmas, establezca la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable en 0. Asegúrese también de que la etiqueta de salida Chxx.yyAlarmEn para el mismo canal esté establecida en 1.
|
Entregue su opinión