Escala y ecuación de escala
La escala de entrada permite la conversión de las unidades de señal eléctrica en unidades de ingeniería. El módulo devuelve un valor de ingeniería alta si hay un valor de señal alta en la entrada. Del mismo modo, el módulo devuelve el valor de ingeniería baja cuando una señal baja está presente y todos los demás valores se disponen de manera lineal, dependiendo de la señal presente en la entrada.
En los tipos de entrada de voltaje, la escala se establece de forma predeterminada como una relación de 1:1 entre los valores de señal y las unidades de ingeniería, lo que permite que el módulo devuelva el valor real de la señal que existe en la entrada.
Para los tipos de entrada de corriente, el escalado está predeterminado para devolver 0...100 % para una señal correspondiente de 4...20 mA o 0...20 mA en la entrada.
En los tipos de entrada de RTD y termopar, los valores de escala visualizan las unidades en función del tipo de sensor o unidades de temperatura (˚F, ˚C, K o ˚R) cuando el tipo de sensor seleccionado no es ohmios ni mV.
Los valores de señal alta deben ser superiores a los valores de señal baja.
Ecuación de escalado
Entregue su opinión