Parámetros de la vista Calibración

La vista
Calibración
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Rango de calibración
Indica el valor actualmente configurado para el canal. Los valores se muestran en función del Tipo de entrada seleccionado.
Ganancia de calibración
Muestra la ganancia de calibración informada por el dispositivo.
Desplazamiento de calibración
Muestra el desplazamiento en unidades de señal informado por el dispositivo.
Fecha de última calibración
Muestra la fecha de la última calibración del canal.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Seleccione esta opción para iniciar el proceso de calibración.
Iniciar calibración se habilita cuando el módulo está inhibido o en línea con el controlador en el modo Programa.
Revertir a la calibración de fábrica
Los valores de calibración se revierten a los valores predeterminados de fábrica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal