Parámetros de la vista Revertir a la calibración de fábrica
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se pueden revertir los valores de calibración actuales. |
Revertir a la calibración de fábrica | Define qué valores de calibración de canal deben revertirse a los valores calibrados de fábrica. |
Rango de calibración | Indica el valor actualmente configurado para el canal. Los valores se muestran en función del Tipo de entrada seleccionado. |
Ganancia de calibración actual | Muestra los valores de ganancia de calibración actual informados por el módulo. |
Desplazamiento de calibración actual | Muestra el desplazamiento de corriente en unidades de señal informado por el dispositivo. |
Estado de calibración | Muestra el estado de calibración de cada canal. |
Entregue su opinión