Parámetros de la vista Alarmas

La vista
Alarmas
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar todas las alarmas
Evita que el módulo genere una de las cuatro alarmas de proceso (Baja Baja, Baja, Alta y Alta Alta) o la alarma de régimen, e impide el acceso a cualquiera de las propiedades de configuración de alarmas.
IMPORTANTE: Para utilizar alarmas, establezca la etiqueta de configuración Chxx.AlarmDisable en 1. Asegúrese también de que la etiqueta de salida Chxx.yyAlarmEn para el mismo canal esté establecida en 1.
Enclavar alarmas de proceso
Indica al módulo que enclave una o las cuatro alarmas de proceso (Baja Baja, Baja, Alta y Alta Alta) después de que la alarma se haya activado, aun cuando la condición que provocó que la alarma se activara haya desaparecido.
Límite alto alto
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. La etiqueta HHAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada supera este límite.
Límite alto
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. La etiqueta HAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada supera este límite.
Límite bajo
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. La etiqueta LAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada cae por debajo de este límite.
Límite bajo bajo
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. La etiqueta LLAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada cae por debajo de este límite.
Banda muerta
Permite que los bits de estado de la alarma de proceso permanezcan establecidos (aunque la condición de la alarma haya desaparecido), siempre y cuando los datos de canal estén dentro de los signos más y menos de valor de banda muerta de la alarma de proceso. Este valor de Banda muerta se especifica en unidades de ingeniería.
Habilitar enclavamiento de alarma de régimen
Enclava la alarma de régimen para que no se borre hasta que se desenclave explícitamente.
Límite de alarma de régimen
Establece el punto de activación en unidades de ingeniería por segundo. La etiqueta RateAlarm se establece en 1 cuando el régimen de cambio entre las muestras de entrada de este canal supera este límite.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal