Parámetros de la vista Servidores
CONSEJO:
Estos parámetros solo están disponibles cuando la aplicación está en línea.
Deshabilitar el servidor mientras se usa el modo de protección reduce la posibilidad de infracciones de seguridad.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar | Para habilitar o deshabilitar el servidor, active o desactive la casilla. |
Nombre | Indica el nombre del servidor. |
Puerto | Indica el número de puerto del servidor. |
Protocolo | Indica el protocolo utilizado por el servidor. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo. Establecer solo está disponible cuando hay ediciones pendientes. |
Entregue su opinión