Parámetros de la vista Información general
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Serie | Muestra la serie del dispositivo. |
Revisión | Muestra la revisión principal y la revisión menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica utilizada para el dispositivo como Exactamente igual , Módulo compatible o Deshabilitar codificación . La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. |
Asignación de modo de canal | Muestra el método de Asignación de modo de canal utilizado para el dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
Predefinido con IO-Link genérico solo está disponible cuando se selecciona la revisión principal 3 en el cuadro de diálogo Definición del dispositivo. Si selecciona la revisión principal 1 o 2, entonces Seleccionable por el usuario es el único método para Asignación de modo de canal. |
Conexión | Muestra el formato de conexión del dispositivo. |
Definición del dispositivo | Abre el cuadro de diálogo para cambiar los parámetros específicos del dispositivo. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal XX | Indica el canal individual al que se aplica el modo de operación. |
<Modo seleccionado> | Muestra el modo de operación seleccionado para el canal. |
Entregue su opinión