Parámetros de salida
Los parámetros de salida se aplican a los siguientes tipos de modo de canal:
- Salida
- IO-Link, Entrada Salida, sello de hora
- Entrada Salida, sello de hora
- IO-Link (Genérico), Entrada Salida, sello de hora
- IO-Link (Genérico), Entrada Salida
Los parámetros de salida son:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de salida en modo Programa Estado de Programa | Determina el valor al que cambia la salida cuando el dispositivo pasa al modo Programa. |
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Estado de fallo de comunicación | Determina el valor al que cambia la salida cuando el dispositivo pasa al modo de fallo de conexión. |
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Duración del estado de fallo de comunicación | Determina el tiempo durante el cual se retiene el Valor de fallo antes del Estado de fallo final. |
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Estado de fallo de comunicación final | Determina el valor al que la salida cambia si se producen estos eventos:
|
Estado de salida cuando la comunicación falla en el modo Programa | Determina la acción de salida si la conexión falla mientras el dispositivo está en modo Programa. La salida puede permanecer como Estado de salida en modo Programa o pasar a Estado de salida en modo Fallo de comunicación. Cuando la salida continúa en Estado de salida en el modo Programa, se ignora el Estado de fallo final. |
Habilitar diagnóstico sin carga | Determina si la detección sin carga está habilitada. Cuando se usa la detección sin carga, si un cable se desconecta de una salida desactivada (condición sin carga), el miembro I.Ptxx.NoLoad pasa a 1. Este parámetro no está disponible cuando el modo de canal está establecido en Salida digital, cortocircuito de grupo o Salida digital, cortocircuito . |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión