Parámetros del cuadro de diálogo XX – Registro de eventos de dispositivo IO-Link
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Sello de hora | Muestra el sello de hora del evento que se ha producido. El formato es YYYY -MM -DD -HH :MM :SS :SSS . |
Tipo | Muestra el tipo de evento recibido del dispositivo de IO-Link. Los posibles valores son:
|
Modo | Muestra el modo del evento recibido del dispositivo IO-Link. Los posibles valores son:
|
Descripción | Muestra la descripción del evento basado en el código de evento. |
Código de evento | Muestra el código del evento recibido del dispositivo IO-Link. El formato es 0x HHHH . |
Actualizar | Actualiza el registro de eventos de este puerto. |
Borrar registro | Borra el registro de eventos de este puerto. |
Entregue su opinión