Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada se aplican a los siguientes tipos de modo de canal:
- Entrada
- Entrada, sello de hora
- IO-Link, Entrada Salida, sello de hora
- Entrada Salida, sello de hora
- IO-Link (Genérico), Entrada Salida, sello de hora
- IO-Link (Genérico), Entrada Salida
Los parámetros de entrada son:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Especifica el tiempo con el que se retrasa la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. |
Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Especifica el tiempo con el que se retrasa la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. |
Habilitar enclavamiento de sello de hora | Determina si se deben enclavar los sellos de hora.
|
Capturar sello de hora para | Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Desactivado a Activado y/o de Activado a Desactivado. Cuando Modo de asignación de canal está configurado como Seleccionable por el usuario , puede capturar sellos de hora para ambas transiciones.Cuando Modo de asignación de canal está configurado como Predefinido con IO-Link genérico , solo puede capturar sellos de hora para un tipo de transición. |
Habilitar la detección de vibración | Establece la detección de vibración. Cuando se habilita esta opción, se ignora la vibración de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto con errores). La vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo. |
Recuento de vibración | Establece el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración. |
Tiempo de vibración | Especifica la cantidad de tiempo (entre 1…10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada. |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión