Parámetros de la vista EventoXX de entrada
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar evento | Determina la definición de activación de evento correspondiente que se va a activar. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición. |
Enclavar evento | Determina si un evento se enclava hasta que se confirme. |
Habilitar activadores de punto independiente | Determina si cada condición recogida en la definición de activación de evento puede iniciar un evento de forma independiente. |
Activar evento | Activa un evento cada vez que un cambio en el estado de entrada produce las condiciones:
|
Participar en activador de eventos | Determina si el punto especificado forma parte de la definición de activación del evento. |
Transición de estado | Determina el estado de la entrada después de la transición. |
Entregue su opinión