Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de XX - IO-Link
Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Estado de IO-Link | Muestra el estado del dispositivo conectado. |
|
Existe un fallo | Muestra si hay algún fallo en el dispositivo conectado. |
|
Datos inciertos | Este bit solo se establece si se ha establecido el bit de Fallo de alimentación LA o de Cortocircuito de alimentación LA. |
|
Fallo por cortocircuito de CQ | Muestra si el canal tiene un fallo por cortocircuito de CQ o sobrecorriente. |
|
Fallo de alimentación de SA | Muestra si el canal tiene un fallo de alimentación del actuador del sensor. |
|
Fallo por cortocircuito de alimentación de SA | Muestra si la alimentación del actuador del sensor de canal tiene un fallo de cortocircuito o sobrecorriente. |
|
Fallo de alimentación de LA | Muestra si el canal tiene un fallo de alimentación del actuador local. Este parámetro solo se aplica cuando está habilitada la alimentación IO-Link Clase B. |
|
Fallo por cortocircuito de alimentación de LA | Muestra si la alimentación del actuador local de canal tiene un fallo de cortocircuito o sobrecorriente. Este parámetro solo se aplica cuando está habilitada la alimentación IO-Link Clase B. |
|
Sello de hora del último fallo | Muestra el sello de hora del último fallo con el formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión