Parámetros de la vista Información del dispositivo

Parámetro
Descripción
Identificación
Muestra información que identifica al dispositivo:
  • Proveedor
  • Tipo de producto
  • Nombre del producto (leer desde el dispositivo)
  • Número de catálogo
  • Serie
  • Revisión
  • Código del producto
  • Número de serie
  • Fecha de fabricación
  • Número de garantía
Estado de fallo mayor/menor
Muestra si existe un fallo mayor o un fallo menor. Para obtener detalles del fallo, consulte el cuadro de diálogo Diagnóstico.
Estado interno
Muestra el estado operativo actual del dispositivo. Valores posibles:
  • Autoprueba
  • Actualización de Flash
  • Fallo de comunicación
  • Sin conexión
  • Configuración de Flash incorrecta
  • Fallo mayor
  • Modo Ejecución
  • Modo Programa
  • (16#xxxx) desconocido
Si se selecciona el dispositivo incorrecto en el cuadro de diálogo
Seleccionar módulo
, se mostrará un valor hexadecimal. Solo se facilita una descripción textual de este estado cuando la identidad del dispositivo proporcionado coincide con el dispositivo real.
Configurado
Muestra
Sí
o
No
para indicar si el dispositivo ha sido configurado por el controlador propietario conectado a él.
Cuando se configura el dispositivo, sigue configurado hasta que se restablece o hasta que se conecta o se desconecta la alimentación eléctrica, aunque el propietario finalice la conexión con el dispositivo.
Esta información solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación.
Pertenece a
Muestra
Sí
o
No
para indicar si un controlador propietario está conectado actualmente al dispositivo.
Identidad de dispositivo
Muestra si el dispositivo físico coincide o no con la configuración en la vista
Información general
.
Coincidencia
: el dispositivo físico cumple las especificaciones de
Información general
y se deben dar todas las condiciones siguientes:
  • Proveedor
  • Tipo de dispositivo (la combinación de tipo de producto y código de producto de un proveedor en particular)
  • Revisión principal
Desigualdad
: el dispositivo físico no cumple las especificaciones de la vista
Información general
.
La identidad del dispositivo no tiene en cuenta los ajustes de
Codificación electrónica
ni de
Revisión menor
en la vista
Información general
.
Modo de protección
Muestra si el dispositivo está en Modo de protección. El Modo de protección ayuda a evitar cambios de configuración no autorizados que puedan afectar al comportamiento del sistema y provocar cambios no deseados e imprevistos.
Diagnóstico
Abre el cuadro de diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Restablecer dispositivo
Se inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo que devuelve el dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido.
IMPORTANTE:
El restablecimiento del dispositivo solo se permite cuando el dispositivo no está en Modo de protección.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal