Codificación electrónica

La codificación electrónica reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control de , publicación LOGIX-AT001.
La codificación electrónica compara estos atributos:
Atributo
Descripción
Proveedor
El fabricante del dispositivo.
Tipo de dispositivo
El tipo general del dispositivo, por ejemplo, dispositivo de E/S digital.
Código del producto
El tipo específico del dispositivo. El
Código del producto
se asigna a un número de catálogo.
Revisión principal
Un número que representa las capacidades funcionales de un dispositivo.
Revisión menor
Un número que representa los cambios de comportamiento del dispositivo.
Estas son las opciones de codificación electrónica disponibles:
Opción de codificación
Descripción
Módulo compatible
Permite al dispositivo instalado aceptar la clave del dispositivo que está definida en el proyecto cuando el dispositivo instalado pueda emular al dispositivo definido. Con el
Módulo compatible
, normalmente puede reemplazar un dispositivo con otro dispositivo que tenga estas características:
  • Mismo número de catálogo
  • Misma revisión principal o superior
  • Revisión menor de la siguiente manera:
    • Si la revisión principal es la misma, la revisión menor debe ser la misma o superior.
    • Si la revisión principal es superior, la revisión menor puede tener cualquier número.
Deshabilitar codificación
Indica que los atributos de codificación no se tienen en cuenta al intentar comunicarse con un dispositivo. Con
Deshabilitar codificación
, la comunicación se puede producir con un dispositivo diferente al tipo especificado en el proyecto.
ADVERTENCIA:
Proceda con mucho cuidado cuando utilice
Deshabilitar codificación
; si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas.
Recomendamos encarecidamente que no utilice Deshabilitar codificación.
Si utiliza
Deshabilitar codificación
, debe asumir toda la responsabilidad de entender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación.
Exactamente igual
Indica que todos los atributos de codificación deben coincidir para establecer comunicación. Si cualquier atributo no coincide de forma precisa, la comunicación con el dispositivo no se producirá.
Piense en las implicaciones de cada opción de codificación cuando seleccione una.
IMPORTANTE:
Si cambia los parámetros de codificación electrónica en línea, se interrumpen las conexiones con el dispositivo y cualquier dispositivo conectado a través del dispositivo. También rompe las conexiones de otros controladores.
La interrupción de una conexión de E/S con un dispositivo podría producir una pérdida de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal