Parámetros de la vista Información general
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el tipo del dispositivo. |
Cambiar tipo | Cambia el tipo del dispositivo. |
Nombre | Especifica el nombre del dispositivo. El nombre debe cumplir el estándar IEC_61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite. No se puede cambiar el nombre cuando se está conectado. |
Descripción | Especifica la descripción del dispositivo. Si la descripción excede la longitud máxima de 512 caracteres, el software omite los caracteres adicionales. |
Dirección Ethernet | Especifica la configuración IP del dispositivo.
|
Serie | Especifica la serie de hardware del dispositivo. |
Revisión | Especifica la revisión del firmware del dispositivo, incluidos los niveles de revisión principal y menor. |
Codificación electrónica | Especifica la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Entre los posibles valores se incluyen:
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000 , publicación LOGIX-AT001.
ADVERTENCIA:
La codificación electrónica de este cuadro de diálogo es para este dispositivo y no para los dispositivos IO-Link conectados al dispositivo.
|
Asignación de modo de canal | Especifica el método para asignar modos de canal al dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
Predefinido con IO-Link genérico solo está disponible cuando se selecciona la revisión principal 3 en el cuadro de diálogo Definición del dispositivo. Si selecciona la revisión principal 1 o 2, entonces Seleccionable por el usuario es el único método para Asignación de modo de canal. |
Conexión | Cuando Asignación de modo de canal se configura como Seleccionable por el usuario , los posibles valores incluyen:
Cuando Asignación de modo de canal se configura como Predefinido con IO-Link genérico , los posibles valores incluyen:
|
Entregue su opinión