Reserva
Cuando se establece un modo de operación de canal en
Reserva
:- Puede configurar el dispositivo a través de la interfaz de IO-Link.
- El dispositivo opera en los modos de entrada digital o de entrada digital, sello de hora.
Los datos de entrada digital o los datos de entrada digital, sello de hora están disponibles en la etiqueta de entrada del dispositivo maestro IO-Link para este canal.
Puede hacer retroceder el dispositivo al modo
entrada digital
o entrada digital, sello de hora
desinhibiendo el dispositivo IO-Link conectado a este canal.Puede activar el dispositivo al modo IO-Link inhibiendo el dispositivo IO-Link.
Entregue su opinión