Conexión con eventos no válida
No se ha configurado ningún modo de canal compatible para el tipo de conexión "Datos con eventos" o "Datos con eventos y estado".
Los modos compatibles son:
- Entrada digital
- Entrada digital, sello de hora
- Entrada digital, contador
- Entrada digital, reserva
- Entrada digital, sello de hora, reserva
- IO-Link, Entrada Salida digital, sello de hora
- Entrada Salida digital, sello de hora,
Configure al menos un canal como entrada o contador y aplique los cambios.
Entregue su opinión