Confirmar los cambios en la definición del dispositivo

Confirme cualquier cambio que se esté realizando en la definición del módulo.
  • Sí = Seleccione
    Sí
    para actualizar los valores adecuados y volver a Información general. Los datos se recuperan a partir de la configuración existente o se establecen a sus valores predeterminados, según corresponda. Las configuraciones se actualizan según se requiera para la nueva definición del dispositivo.
    En este momento, los cambios no se han aplicado al proyecto de aplicación Logix Designer de Studio 5000 y solo existen dentro del ámbito del perfil
    Tenga en cuenta también que debe seleccionar
    Aplicar
    para aplicar los cambios en el proyecto de la aplicación Logix Designer de Studio 5000. Esto da la oportunidad de revisar los datos cambiados y realizar ajustes según sea necesario antes de comprometer los cambios en el módulo.
  • No = Seleccione
    No
    para volver a Información general sin cambiar ningún valor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal