Modo de canal xx no válido

Cuando hay un dispositivo de IO-Link en el canal, no se puede cambiar el modo de canal:
  • De "IO-Link" o "IO-Link, Entrada Salida digital, sello de hora" a "Entrada digital, reserva" o "Entrada digital, sello de hora, Reserva". OR
  • De "Entrada digital, reserva" o "Entrada digital, sello de hora, reserva" a "IO-Link" o "IO-Link, Entrada Salida digital, sello de hora". OR
  • De "IO-Link", "IO-Link, Entrada Salida digital, sello de hora", "Entrada digital, reserva" o "Entrada digital, sello de hora, reserva" a cualquier otro modo de canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal