Parámetros de contador
Los parámetros de contador se aplican a los siguientes tipos de modo de canal:
- Contador
Los parámetros de contador son:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Preestablecido | Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. |
Rollover en preestablecido | Hace que el contador se revierta (Rollover) a 0 en el valor preestablecido. |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión