Parámetros de la vista Canales
Si el modo de asignación de canal está configurado como
Seleccionable por el usuario
, se muestran los siguientes parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canales deshabilitados | Muestra el canal cuyo modo está establecido en Deshabilitado .Este parámetro no está disponible si no hay canales deshabilitados. |
Canales de fuente alimentación | Muestra el canal cuyo modo está establecido en Fuente de alimentación .Este parámetro no está disponible si no hay canales de fuente de alimentación. |
Puerto | Muestra el número de puerto del dispositivo, comprendido entre 0 y 7. |
Canal | Muestra el número de canal del dispositivo, comprendido entre 00 y 15. |
Modo | Muestra el modo de operación del canal. |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina la acción del canal de salida cuando el controlador pasa al modo Programa. Los valores válidos son:
|
Estado de salida durante Modo Fallo de comunicación | Determina la acción del canal de salida cuando se produce un fallo de conexión. Los valores válidos son:
|
Tiempo de filtro de entrada Desactivado → Activado. | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los miembros asociados son:
Los valores válidos son:
|
Tiempo de filtro de entrada Activado → Desactivado. | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los miembros asociados son:
Los valores válidos son:
|
Contador Preestablecido | Muestra el valor del miembro O.Counter xx .Preset de la etiqueta de salida que se utilizará para el valor preestablecido del contador. Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 2.147.483.647 μs. |
Contador Rollover en preestablecido | Hace que el contador se revierta (Rollover) a 0 en el valor preestablecido al seleccionar la casilla. El miembro asociado es C.Counterxx.RolloverAtPreset, cuyos valores válidos son:
Este parámetro se atenúa cuando el modo está establecido en cualquier valor que no sea Entrada digital, Contador . |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. Este parámetro se atenúa cuando el dispositivo está fuera de línea o el modo está establecido en uno de estos valores:
|
Si el modo de asignación de canales está configurado como
Predefinido con IO-Link genérico
, se muestran los siguientes parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puerto | Muestra el número de puerto del dispositivo, comprendido entre 0 y 7. |
Canal | Muestra el número de canal del dispositivo, comprendido entre 00 y 15. |
Modo | Muestra el modo de operación del canal. |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina la acción del canal de salida cuando el controlador pasa al modo Programa. Los valores válidos son:
|
Estado de salida durante Modo Fallo de comunicación | Determina la acción del canal de salida cuando se produce un fallo de conexión. Los valores válidos son:
|
Tiempo de filtro de entrada Desactivado → Activado. | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los miembros asociados son:
Los valores válidos son:
|
Tiempo de filtro de entrada Activado → Desactivado. | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Los miembros asociados son:
Los valores válidos son:
|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. Este parámetro se atenúa cuando el dispositivo está fuera de línea. |
Entregue su opinión