Parámetros de la vista PuntoXX - Salida, programada, PWM

Modulación por ancho de pulsos
Parámetro
Descripción
Habilitar modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM)
Determina si la salida es Modulación por ancho de pulsos o Salida digital.
Aplicar el ciclo de trabajo al 50,0 % para la Salida de tren de pulso (Pulse Train Output, PTO)
Determina si se debe aplicar el ciclo de trabajo específico de PTO, que está fijado en el 50 %. Si está habilitado, O.Pwmxx.DutyCycle se omite.
Habilitar límite de recuento de ciclos
Determina si se genera un número definido de ciclos de pulsos cuando hay un flanco ascendente en los datos o ciclos de pulsos continuos cuando los datos están activados.
  • 0 = Los ciclos de pulso continúan ocurriendo hasta que O.Ptxx.Data se establece en 0.
  • 1 = Solo permite que se produzca un número fijo de ciclos de pulsos cuando hay un flanco ascendente en O.Ptxx.Data.
Ejecutar todos los ciclos
Solo se aplica cuando se habilita Habilitar límite de recuento de ciclos.
Cuando O.Ptxx.Data cambia a 0:
  • 0 = Dejar de generar pulsos inmediatamente
  • 1 = Seguir generando pulsos hasta que se alcance el pulso determinado en
    Límite de recuento de ciclos
Tiempo de ciclo
Determina el período en segundos de un ciclo de pulsos. El rango válido para la etiqueta de salida correspondiente O.Pwmxx.CycleTime está comprendido entre -3.4e+38 y 3.4e+38.
Ciclo de trabajo
Determina el porcentaje del tiempo del ciclo de pulsos cuando la salida se encuentra en el estado activo.
Límite de recuento de ciclos
Determina el número de ciclos de pulsos que se generarán cuando haya un flanco ascendente en los datos.
Este parámetro solo está disponible cuando se selecciona
Habilitar límite de recuento de ciclos
.
Estado de salida en modo Programa
Parámetro
Descripción
Estado de Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Parámetro
Descripción
Dejar las salidas en el estado de modo Programa
Deja la salida en el estado del modo Programa cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa.
Cambiar salidas al estado de modo Fallo de comunicación
Cambia la salida al estado del modo Fallo de comunicación cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa.
Estado de salida en modo Fallo de comunicación
Parámetro
Descripción
Estado de fallo de comunicación
Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
Duración del estado de fallo de comunicación
Determina el tiempo durante el cual se retiene el estado de salida antes de realizar la transición al Estado de fallo final.
Estado de fallo de comunicación final
Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, la configuración del Estado final se omite y el dispositivo mantiene su estado actual de modo Fallo.
Otro
Parámetro
Descripción
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal