Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Salida - Salida

Estado de salida en modo Programa
Parámetro
Descripción
Estado de Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
  • Desactivado
    (predeterminado). C.Ptxx.DO.ProgMode = 0 y C.Ptxx.DO.ProgValue = 0.
  • ACTIVADO
    . C.Ptxx.DO.ProgMode = 0 y C.Ptxx.DO.ProgValue = 1.
  • Retener
    . C.Ptxx.DO.ProgMode = 1.
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Parámetro
Descripción
Dejar las salidas en el estado de modo Programa
Deja la salida en el estado del modo Programa cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa.
Cambiar las salidas al estado del modo Fallo
Cambia la salida al estado del modo Fallo de comunicación cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa.
Estado de salida en modo Fallo de comunicación
Parámetro
Descripción
Estado de fallo de comunicación
Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
  • Desactivado
    (predeterminado). C.Ptxx.DO.FaultMode = 0 y C.Ptxx.DO.FaultValue = 0.
  • ACTIVADO
    . C.Ptxx.DO.FaultMode = 0 y C.Ptxx.DO.FaultValue = 1.
  • Retener
    . C.Ptxx.DO.FaultMode = 1.
Duración del estado de fallo de comunicación
Determina el tiempo durante el cual se retiene el estado de salida antes de realizar la transición al Estado de fallo final.
  • Para siempre
    (predeterminado). C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 0.
  • 1 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 1.
  • 2 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 2.
  • 5 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 5.
  • 10 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 10.
Estado de fallo de comunicación final
Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, la configuración del Estado final se omite y el dispositivo mantiene su estado actual de modo Fallo.
  • Desactivado
    (predeterminado). C.Ptxx.DO.FaultFinalState = 0.
  • ACTIVADO
    . C.Ptxx.DO.FaultFinalState = 1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal