Parámetros de la vista PuntoXX - Contador

Filtros de entrada
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
C.Counterxx.InputOffOnFilter
  • 0 µs (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
C.Counterxx.InputOnOffFilter
  • 0 µs (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Contador
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Preestablecido
Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador.
—
0 - 2.147.483.647
Rollover en preestablecido
Hace que el contador se revierta (Rollover) a cero en el valor preestablecido.
  • Si se establece RolloverAtPreset, el contador contará hasta el valor preestablecido, regresará a cero y luego establecerá el bit de rollover. El bit de efectuado no se establece.
  • Si no se establece RolloverAtPreset, el contador establecerá el bit de efectuado y continuará con la cuenta hasta el DINT máximo. El Rollover se establece cuando el recuento cambia de 2.147.483.647 a 0.
C.Counterxx.RolloverAtPreset
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = Activado
Otro
Parámetro
Descripción
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal