Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico PuntoXX: Salida
Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Existe un fallo | Muestra Sí en el caso de que el dispositivo tenga un fallo. | Sí o no |
Datos inciertos | Muestra Sí en el caso que el dispositivo esté funcionando fuera del rango operativo designado, o que los datos estén en control manual o de anulación. | Sí o no |
Fallo por cortocircuito | Muestra Sí en el caso que el canal tenga un cortocircuito o un fallo por sobrecorriente. | Sí o no |
Sello de hora de fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último fallo con el formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión