Parámetros de la vista Puntos

CONSEJO:
Los parámetros disponibles dependen de los valores de
Modo seleccionado
especificados en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
.
Parámetro
Descripción
Puntos deshabilitados
Muestra los puntos deshabilitados.
Este parámetro solo está disponible cuando al menos uno de los puntos está establecido en el modo
Deshabilitado
.
Habilitar enclavamiento de evento de FIFO
Enclava el búfer de eventos 256 integrado activando esta casilla de verificación.
Puerto
Indica el número de puerto del canal.
Punto
Indica el número de puntos al que se aplica esta configuración.
Modo
Indica el modo asignado al punto.
Estado de salida durante
Modo Programa
Especifica el comportamiento de cada salida cuando el modo del controlador cambia a Programa.
Estado de salida durante
Modo Fallo de comunicación
Especifica el comportamiento de cada salida cuando se interrumpe la conexión del controlador con el dispositivo de salida.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado → Activado.
Especifica el tiempo del filtro de Desactivado a Activado para retrasar las transiciones de Desactivado a Activado. Entre los posibles valores se incluyen:
  • 0 µs
    (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tiempo de filtro de entrada
Activado → Desactivado.
Especifica el tiempo del filtro de Activado a Desactivado en milisegundos para retrasar las transiciones de Activado a Desactivado.
  • 0 µs
    (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Contador
Preestablecido
Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador.
Contador
Rollover en preestablecido
Determina la acción que se lleva a cabo cuando el miembro de datos I:Count alcanza el valor O:Preset.
  • Si se establece RolloverAtPreset, el contador contará hasta el valor preestablecido, regresará a cero y luego establecerá el bit de rollover. El bit de efectuado no se establece.
  • Si no se establece RolloverAtPreset, el contador establecerá el bit de efectuado y continuará con la cuenta hasta el DINT máximo. El Rollover se establece cuando el recuento cambia de 2.147.483.647 a 0.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal