Parámetros de la vista Información general

CONSEJO:
Los parámetros disponibles se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro
Descripción
Serie
Indica la serie del dispositivo.
Revisión
Indica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo.
Codificación electrónica
Indica la codificación electrónica para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001.
Puntos
Indica el número de puntos que se van a configurar.
Conexión
Indica el formato de conexión del dispositivo.
Datos compatibles con MAOC
Indica si los datos son compatibles con la instrucción de Leva de salida de brazo de movimiento (Motion Arm Output Cam, MAOC).
Si los datos no son compatibles con MAOC, no podrá utilizar este dispositivo con las instrucciones MAOC.
Este parámetro se aplica a dispositivos con la revisión principal 2.
Sello de hora
Indica la asignación de puntos de sello de hora.
Asignaciones de puntos
Muestra el modo seleccionado configurado para cada punto de dispositivo.
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal