Parámetros de la vista Información de dispositivo
CONSEJO:
No se muestran datos en línea cuando el dispositivo se está creando o está en el modo fuera de línea.
Los parámetros y valores disponibles se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros y los valores que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Identificación | Muestra información que identifica al dispositivo:
|
Estado Fallo mayor/menor | Muestra si existe un fallo mayor o menor. Estos son los valores disponibles para un dispositivo digital:
Estos son los valores disponibles para un dispositivo analógico:
Estos son los valores disponibles para otros dispositivos:
|
Estado Estado interno | Muestra el estado operativo actual del dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
|
Estado Configurado | Muestra Sí o No para indicar si el dispositivo ha sido configurado por el controlador propietario conectado a él.Cuando se configura el dispositivo, sigue configurado hasta que se restablece o hasta que se conecta o se desconecta la alimentación eléctrica, aunque el propietario finalice la conexión con el dispositivo. Esta configuración solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación. |
Estado Pertenece a | Muestra Sí o No para indicar si un controlador propietario está conectado actualmente al dispositivo.Esta configuración solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación. |
Estado Identidad de dispositivo | Muestra si el dispositivo físico coincide o no con la configuración en la vista Información general .
La identidad del dispositivo no tiene en cuenta los parámetros de Codificación electrónica ni de Revisión menor en la vista Información general . |
Estado Modo de protección | Muestra si el dispositivo está en el modo de protección. El modo de protección ayuda a evitar cambios de configuración no autorizados que puedan afectar al comportamiento del sistema y provocar cambios no deseados e imprevistos. |
Diagnóstico | Abre el cuadro de diálogo de diagnóstico para supervisar la información de diagnóstico de dispositivo. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Restablecer dispositivo | Se inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo que devuelve el dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido. IMPORTANTE: Al restablecer un dispositivo, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control. Consejo: Algunos dispositivos pueden devolver un error si se intenta realizar un restablecimiento. |
Entregue su opinión