Cuadro de diálogo Definición del dispositivo: parámetros de Asignaciones de puntos

Parámetro
Descripción
Puerto
Indica los números de puerto del dispositivo.
Punto
Indica el punto al que se aplica esta configuración.
Modo seleccionado
Especifica el modo asignado al punto mientras está fuera de línea.
Consulte Valores disponibles de Modo seleccionado para obtener la lista completa de valores disponibles.
Rápido
Indica si el punto es un punto de E/S rápida del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal