Qué es CIP Sync
CIP Sync permite realizar una sincronización exacta en tiempo real de dispositivos y controladores conectados a través de redes de protocolo industrial común (Common Industrial Protocol, CIP) que requieren sello de hora, una secuencia de registro de eventos, control de movimiento distribuido y compatibilidad con aplicaciones altamente distribuidas que requieren un aumento de la coordinación del control.
CIP Sync está basado en el estándar IEEE 1588 - Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP), que permite la sincronización precisa de los relojes en los sistemas de medición y control. Los relojes se comunican entre sí a través de una red de comunicación EtherNet/IP. PTP permite sincronizar sistemas heterogéneos que incluyan relojes de varias precisiones, resoluciones y estabilidades inherentes.
Entregue su opinión