La dirección IP privada se solapa con las entradas existentes

La dirección IP privada inicial se solapa con las direcciones IP efectivas de las entradas existentes en la tabla NAT de privada a pública o la tabla NAT de pública a privada de la instancia de NAT. Introduzca una dirección válida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal