El valor de la dirección del servidor NTP está en blanco

La dirección del servidor NTP está en blanco. Introduzca un valor que se encuentre dentro del rango válido:
  • Clase A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0–126.255.255.255
  • Clase B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0–191.255.255.255
  • Clase C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0–223.255.255.255
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal