Se ha alcanzado el número máximo de entradas de traducción por conmutador
No se ha creado una instancia de tabla NAT porque se ha alcanzado el número máximo de entradas de traducción por conmutador.
- Para la mayoría de los conmutadores Stratix, el número de entradas de traducción no puede superar los 128.
- Para un conmutador 5410 Stratix, el número de entradas de traducción no puede superar los 256.
Entregue su opinión