Dirección IP por encima del rango

En la mayoría de los conmutadores Stratix, introdujo un rango no válido basado en la dirección IP privada/pública inicial. El rango supera los límites de Clase C. Por ejemplo, si la dirección IP privada inicial es 112.120.100.200 y el rango es 100, el último octeto supera el máximo de 255.
Para un conmutador 5410 Stratix, introdujo un recuento no válido basado en la dirección IP privada/pública. El recuento supera los límites de Clase C.
Introduzca un nuevo valor para el rango o el recuento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal