Dirección IP de traducción de puerta de enlace pública no válida
La dirección IP de traducción de puerta de enlace pública no es válida. Introduzca un valor que se encuentre dentro del rango válido:
- Clase A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0–126.255.255.255
- Clase B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0–191.255.255.255
- Clase C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0–223.255.255.255
Entregue su opinión