Dirección IP privada no válida
La dirección IP privada inicial (o la dirección IP privada para un conmutador 5410 Stratix) está en blanco o no es válida. Introduzca un valor que se encuentre dentro del rango válido:
- Clase A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0–126.255.255.255
- Clase B (Netid.Netid.hosid.hostid): 128.0.0.0–191.255.255.255
- Clase C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0–223.255.255.255
Entregue su opinión